This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343:电流限制

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60406-Q1, LMR43606-Q1, LM20343, LMR60410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587350/lm20343-current-limit

器件型号: LM20343
主题中讨论的其他器件: LMR60410、LMR43606-Q1、LMR60406-Q1

你(们)好

我的要求是使用 Vin=12V 和 Vout=11V 的降压稳压器、其电流限制在 400mA 附近(还具有 PGOOD)作为 PoC(同轴电缆供电)网络的源。 LM20343 的这种电流限制功能是如何工作的? 如何设置此限值? 如果不能,您可以使用 PGOOD 功能为相同的规格建议替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    该器件具有内部电流限制、不需要设置。 器件数据表第 10 页说明了电流限制特性。 我会注意到、器件的最大占空比 (80%) 将不支持您的应用要求(占空比为 91.7%)。  

    如果您确实需要支持应用要求的较新器件、我建议使用 LMR60406-Q1、LMR60410 或 LMR43606-Q1。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.