This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:关于 ILIM 操作

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575175/tps1641-about-ilim-operation

器件型号: TPS1641

工具/软件:

您好的团队、

ILIM 的运行在“ILIM≤IOUT < IOCP“范围内说明如下:

该器件在 IDLY 持续时间内提供高达 IOCP 的电流、然后在 tILIM-Dur 的最长持续时间内将电流限制为 ILIM。

我理解它会在无效期间继续提供电流、然后在无效期间将其限制为 ILIM。 tILIM-Dur 之后会发生什么情况?

此外、是否可以将 ILIM 设置为大于 IOCP 的值?
如果是、在这种情况下会有什么行为?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    tILIM-Dur 之后会发生什么?

    tLIM_Dur 是器件在关断之前保持电流限制状态的最长时间。 请参阅数据表中的以下说明

    “在电流限制期间、器件会耗散 (VIN–VOUT)×IOUT 的功率、并且器件会发热。 如果器件的结温达到热关断温度 (TTSD)、器件将关断内部 FET。 如果器件不进入热关断状态、则内部 FET 会在 tILIM-Dur 持续时间后关断。 内部 FET 关断后、TPS16412 和 TPS16416 会自动重试、而 TPS16413 和 TPS16417 会闭锁。 如果 ILIM 引脚连接到 GND 或保持开路、器件将关断内部 FET。 如果 IDLY 引脚保持开路或连接到 GND、则器件会提供 tILIM-Dur = 155ms、除非器件进入热关断状态。 表 8-1 总结了不同输出电流下的器件行为。“

    如果您设置 ILIM > IOCP、器件将永远不会进入电流限制状态。

    一旦电流超过 IOCP 值、器件就会关断。  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。
    您能澄清一下吗?
    您提到在打开状态期间、tILIM-Dur 为 155ms。 该值是如何计算的?
    例如、如果将一个 27nF 电容器连接到 CDLY、我相信周期为 13.5ms。 因此、我假设 tILIM-Dur 将是 2×IDLY、即 27ms。
    这是正确的吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请您在这里答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉耽误你的时间。

    tLIM-Dur 为内部固定值。 这是器件保持电流限制的最长时间。 请在下表中进行总结。

    更多详细信息、请参阅数据表

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。
    我相信我理解状态过渡表。
    “固定值“是否意味着 tILIM-Dur 始终为 155ms?
    tILIM-Dur 在下表部分中表示什么?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请您在这里答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我很着急、希望得到答复。
    如果回答很困难、您能告诉我您何时能够回复我吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉耽误了我的时间。

    我在以前的发言中犯了一个错误。 您正确的 tLIM-Dur 是 2xtPDLY。 如果 DLY 引脚为 GND、则为 155ms。

    与其他电子保险丝混淆了。 很抱歉混淆。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。
    那么、这是否意味着如果 2xtPDLY 为 155ms 或更短、那么一切都会变为 155ms?
    如果超过此值、将应用 2xtPDLY 吗?

    此致、
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请您回复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    那么这是否意味着如果 2xtPDLY 为 155ms 或更短、那么一切都变为 155ms?

    否、如果只有 IDLY 引脚保持开路或 GND、则 tLIM-Dur 为 155mS。

    如果电容器连接在 IDLY 引脚上、则 tLIM-Dur 最大为 2xtPDLY。

    谢谢  
    Amrit