器件型号: TPS1641
工具/软件:
您好的团队、
ILIM 的运行在“ILIM≤IOUT < IOCP“范围内说明如下:
该器件在 IDLY 持续时间内提供高达 IOCP 的电流、然后在 tILIM-Dur 的最长持续时间内将电流限制为 ILIM。
我理解它会在无效期间继续提供电流、然后在无效期间将其限制为 ILIM。 tILIM-Dur 之后会发生什么情况?
此外、是否可以将 ILIM 设置为大于 IOCP 的值?
如果是、在这种情况下会有什么行为?
此致、
Ryu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS1641
工具/软件:
您好的团队、
ILIM 的运行在“ILIM≤IOUT < IOCP“范围内说明如下:
该器件在 IDLY 持续时间内提供高达 IOCP 的电流、然后在 tILIM-Dur 的最长持续时间内将电流限制为 ILIM。
我理解它会在无效期间继续提供电流、然后在无效期间将其限制为 ILIM。 tILIM-Dur 之后会发生什么情况?
此外、是否可以将 ILIM 设置为大于 IOCP 的值?
如果是、在这种情况下会有什么行为?
此致、
Ryu。
您好、Ryu、
tILIM-Dur 之后会发生什么?
tLIM_Dur 是器件在关断之前保持电流限制状态的最长时间。 请参阅数据表中的以下说明
“在电流限制期间、器件会耗散 (VIN–VOUT)×IOUT 的功率、并且器件会发热。 如果器件的结温达到热关断温度 (TTSD)、器件将关断内部 FET。 如果器件不进入热关断状态、则内部 FET 会在 tILIM-Dur 持续时间后关断。 内部 FET 关断后、TPS16412 和 TPS16416 会自动重试、而 TPS16413 和 TPS16417 会闭锁。 如果 ILIM 引脚连接到 GND 或保持开路、器件将关断内部 FET。 如果 IDLY 引脚保持开路或连接到 GND、则器件会提供 tILIM-Dur = 155ms、除非器件进入热关断状态。 表 8-1 总结了不同输出电流下的器件行为。“
如果您设置 ILIM > IOCP、器件将永远不会进入电流限制状态。
一旦电流超过 IOCP 值、器件就会关断。
谢谢
Amrit