This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430 降压稳压器发生 EMI/EMC 故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587023/tps5430-tps5430-buck-regulator-failing-emi-emc

器件型号: TPS5430

我将使用 TPS5430 IC 进行 12V 至 5V 电源转换器。  问题是 EMI/EMC 测试中的电路在多个点发生故障。

我将在下面附上原理图和布局。 使用了建议值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为没有保留原理图和布局。 您能发送这些吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信我错了两次把这个问题贴出来。 为您带来的不便深表歉意。 我们将在另一个主题中讨论该问题。

    谢谢。此致  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 我即将结束该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.