This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620 卡在主器件中

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580547/bq28z620evm-071-bq28z620-stuck-in-master

器件型号: BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件: BQ28Z620EV2400BQ78706Z100

您好:

我正在尝试评估 BQ28Z620、目前我们无法与器件进行 MCU (NXP i.MX RT1176) 通信、因为 FG 似乎作为主器件广播。

它不断拉取线路并破坏我们试图与之通信的主设备。  

有关此问题的另一个主题已锁定、但从未得到解答、我们遇到了完全相同的行为:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429108/bq28z620-configure-as-i2c-slave

EVM 是全新的、我们从一开始就遇到了这种情况。

我们未使用 EV2400、因为已通过上述线程确定、但无法帮助解决该问题、因为 EV2400 无法识别 FG。

您能否就解决此问题的下一步提供建议?  

EVM 与 IC 在出厂时的配置是否仅不同? 如果我们在电路板上集成了 IC、默认情况下它是否是从器件?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、器件应为 i2c 目标。

    您能否将器件置于 ROM 模式并尝试从 TI.com 刷新默认固件?

    EVM 与 IC 在出厂时的配置是否仅不同? 如果我们在电路板上集成了 IC、它默认是否为从器件?

    EVM 和 IC 上的固件相同。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件正在广播并干扰微控制器尝试通信、因此我无法与该器件建立通信。

    根据技术参考手册、620 上默认启用广播:

    此外、我订购了 EV2400、但 BQ28Z620 似乎尚不受支持:它无法自动检测 EVM。

    谢谢您、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    用户需要下载所使用固件的 bqz 文件、并将其放置在计算机上 YouBatteryManagementStudio 文件夹内的 config 文件夹中。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢、我能够使 EV2400 与 BQ28 通信、并将 BROADCAST 位设置为禁用。

    目前、这似乎对 BQ28 保持 NACK 事务而阻止我们的固件通信这一事实没有帮助。

    我们还尝试了 BQ78706Z100、结果相同。

    我们也在深入探究微控制器方面、但我们使用了不同制造商提供的其他电量计、它们的性能都正常。

    您器件上的 I2C 似乎未以“正常“方式运行。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试设置 EV2400 i2c 通信范围并将其与主机控制器进行匹配。

    此致、

    Diego