This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:引脚兼容或具有较小输入滞环的类似器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27525, UCC27533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587962/ucc27511-pin-compatible-or-similar-device-with-smaller-input-hysteresis-band

部件号: UCC27511
主题中讨论的其他器件: UCC27525UCC27533

您好、

我使用 UCC27511 的 IN+和 IN-引脚作为专用驱动/保护电路中的可编程欠压/过压锁定。 然而、UCC27511 的输入滞环 (2.2V 至 1.2V、超过 50%) 会导致 V (ON) 和 V (OFF) 之间的差异对于我的应用来说过大。 是否有任何与引脚兼容的或类似的器件具有较小的输入迟滞带(可能是 10-20%的迟滞带)? 我需要在单个器件中同时使用 IN+和 IN-引脚。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我们没有任何具有反相输入且迟滞带约为 10-20%的器件。 我们提供的最低限值(也是反相输入)是 0.9V 典型滞环、可在 UCC27525 中找到(INA 为反相且 INB 为同相)。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我要找的不一样。 这看起来像是一个双通道驱动器。 我正在寻找一个具有反相和同相输入的单通道驱动器、最好采用 SOT-23 封装、引脚与 UCC27511 兼容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UCC27533 是一款具有反相/同相输入引脚的单通道驱动器、但典型迟滞为 0.9V/1V、具体取决于是考虑反相还是同相引脚。 因此、仍然不会达到您需要的 10-20%滞环。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我要尝试的是仅当正负总线都超过某些可编程阈值时才导通 MOSFET(以 0V 为基准)、反之亦然。 最初、我认为使用类似于 UCC27511 的双输入、单通道栅极驱动器是个不错的选择。 但由于输入滞环较大、它的工作效果似乎并不令人满意。

    如果我不将搜索范围限制为栅极驱动器、是否有更好的 TI 器件来实现此功能?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有推荐用于此应用的特定器件型号、但我建议查看馈入栅极驱动器的比较器和逻辑门(与门)、从而从总线电压产生强大的高/低信号、而不是使用实际总线电压本身。 这可能有助于您解决栅极驱动器中内置的大滞环问题。  

    请查看以下链接、了解 TI 的 比较器产品系列与 门产品系列。  

    谢谢、

    Annabelle