This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:"请求:BQ41Z90 出厂固件 (SREC 或 FS)–器件卡在密封模式"

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585189/bq41z90-request-bq41z90-factory-firmware-srec-or-fs-device-stuck-in-sealed-mode

器件型号: BQ41Z90

TI 团队大家好、

我正在使用 BQ41Z90 当前使用 EVM 评估器件。
但我不能 解封 电量监测计。 解封解封完全访问命令都会失败、并且器件始终保持在中 密封 状态。

我认为我的固件文件可能不完整、因为 BQZ 软件包仅包含该文件 .bcfgx 不包括任何文件 .srec / .fs 固件映像。

请提供:

  1. 正确 BQ41Z90 固件映像 (SREC 或 FS 文件)、

  2. 预期值 默认解封/完全访问密钥

  3. 是否需要执行任何程序来重新刷写固件并使器件退出密封模式?

我的目标是充分评估 关闭/休眠/睡眠 模式、但器件无法退出 SEALED 模式、因此我无法配置任何这些功能。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ41Z90 不仅使用.srec bq.fs 文件。

    1) BQ41Z90-FW 固件|德州仪器 TI.com

    2)  

    解封完全访问默认密钥:FFFFFFFF

    3) 如果设备处于密封状态、则无法重新刷新固件。

    此致、

    Diego