This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:处置未使用的引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588393/tps65220-disposal-of-unused-pins

器件型号: TPS65220
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

您好的团队、

我不使用 SDA 和 SCL、但数据表中将处理列为 VIO。 是否可以将 TPS65219 的直流/直流输出电压用作上拉电阻?
此外、VSEL_SD/VSEL_DDR 连接到 GND。 是否有必要在它们之间插入一个电阻器或其他元件?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我不建议使用直流/直流输出、而建议使用 LDO 电压作为外部上拉电阻。 考虑到这是一个非隔离式系统、对上拉电压的源极没有问题。 如果未使用 SDA/SCL 线路、则上拉电压无关紧要。  

    对于 VSEL_SD/VSEL_DDR、如果未使用这些引脚、则可直接将这些引脚接地。 如果空间允许用于调试目的的 0 欧姆电阻器、我始终建议进行原型构建(如有需要)。

    此致、

    Brandon