This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21103:协助为 IP 摄像头项目选择 PoE 器件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588462/pmp21103-assistance-with-poe-device-selection-for-ip-camera-project

部件号: PMP21103

您好、

我是 VConnectech Systems Pvt Ltd.的 Samudralankaiah 我们计划设计一款具有 PoE(以太网供电)概念的 IP 摄像头。 我们电路板的输入电压要求是 12V、电流为 2.5A。

我们希望通过以太网电缆为电路板供电、还提供用于初始测试的外部适配器选项。 您能否帮助我们选择合适的以太网供电设备?

此外、我们想知道 PSE 侧的建议输入电压、以便为 PD 器件可靠地生成 12V/2.5A 电流。 外部适配器选项应作为替代选项提供、但在两者都连接时、应优先考虑以太网电缆。

我们非常感谢您就此提供指导。

谢谢您、
Samudralankaiah
伟康达科技(上海)有限公司