This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:申请 TPS62175DQCR 的直接替换

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS62932, TPS54338, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582913/tps62175-request-for-drop-in-replacement-for-tps62175dqcr

器件型号: TPS62175
Thread 中讨论的其他器件: TPS62932TPS54338TPS62933

我们在设计中使用 TPS62175DQCR 进行 20V→2V 降压转换。 由于供应限制、我们正在寻找相同 WSON-10 封装和引脚排列的直接替代产品。 应用详细信息: — 输入电压:20V — 输出电压:2V — 输出电流:~μ A 500mA — 封装:WSON-10 (3x2 mm) 请建议使用 TI 的最佳备选器件、该器件可用作直接替代产品或只需极少的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    我们搜索了采用 WSON-10 封装的 TPS62175 的替代器件。

    我们有一个器件型号为 TPS62932 的备选器件、但它具有 SOT-5X3 封装。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    我们有足够的电源来连接器件 TPS62175。

    请访问此链接、我们的 TI 库存中有足够的器件。

    TPS62175 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

    如果您在订购此器件时遇到任何问题、请联系营销团队或客户支持。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:  

    梦寐以求的方案 直接替换选项 通信 相同的 WSON-10 (3mm×2mm) 封装和引脚排列 。  请您提出建议 三个 TI 备选器件 该器件最接近 TPS62175DQCR、可用作直接替代器件、或只需进行极少的更改?

    谢谢、

    Kamali K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    我咨询了我们的营销团队、目前我们没有采用 WSON 封装的器件的 P2P、但 库存中有足够的器件 (TPS62175)。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:  

    感谢您确认 TPS62175 的 WSON-10 中没有引脚对引脚替代产品。  

    对于风险缓解和未来规划、请您提出建议 三个 TI 备选器件 在以下方面最接近 TPS62175DQCR:

    • 输入电压范围(高达 20V)
    • 输出电压(2V 可调或固定)
    • 输出电流 (~500mA)

      也是如此 不是 P2P 、我们正在寻找需要的选项 极小的设计变更 (例如,相同系列或类似封装)。

      这将帮助我们在以后出现任何供应限制时准备备份选项。

      此致、
      Kamali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    以下设备将符合您的规格:-

    TPS62932、TPS62933 和 TPS54338 这些都是理想之选。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐 TPS62932、TPS62933 和 TPS54338 作为 TPS62175DQCR 的替代产品。 我已经查看过这些选项、它们符合电气规格;但是、机械封装与原始器件有很大差异。  原始器件使用** 10-WSON (3mm× 2mm)**封装、而建议的器件更大且封装不兼容。 这意味着需要更改 PCB 布局。  您能否确认: — 这些器件是否仅供功能替代产品使用? -您有任何封装兼容的选项从 TI 或类似系列,以最大程度地减少重新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamali:

    我们在搜索结果时发现、目前我们没有完全相同的封装器件、但我们有足够的器件供您选择、所有此器件都具有您在本主题中讨论过的相同电气规格。  

    是的、如果您要使用下面的器件 TPS62932、TPS62933 和 TPS54338、则必须更改布局。

    但我们的库存中有足够的器件。

    所以请放松,如果你需要更多,请告诉我们,我将与我的营销团队.

    但目前我们没有任何具有相同封装和尺寸的器件。

    此致、

    Manish