This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030 电路和布局审查请求

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587103/lmr16030-lmr16030-circuit-and-layout-review-request

器件型号: LMR16030

尊敬的支持团队:

我们有一个使用的工程 LMR16030 (U1) VIN = 12V VOUT = 3.3V 、和 IOUT = 3A (max)
随附的文件包括电路设计和 PCB 布局。
您能否帮助我们回顾一下、让我们知道是否有需要调整或关注的问题?

感谢您的支持。

此致、

很棒

SID_SGC0_A02_20251113_ 02 _LMR16030.pdf 

SID-SGC0_A02-251113A_U1_U16.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    让我来检查一下、明天就回来。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    我对原理图的评论:  

    1) 我假设铁氧体磁珠用于 EMI 滤波。 如果是这样、您 还需要电源侧的滤波电容器(π 型滤波器)。   如果需要、您可以参考:www.ti.com/.../snva489c.pdf

    2) 前馈电容器 C11 ,太大。 在这种情况下实际上不需要 Cff、环路应该足够稳定、否则。 不过、如果使用、则 最好使用 22 pF 或 33 pF 范围内的值。

    布局对我来说看起来可以。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。

    1. 正确 — 磁珠用于 EMI 目的。 我们将在磁珠之前添加一个 10 µF 电源电容器。

    2. 我们将将 C11 更新至 33 pF。

    此致、

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    当然、如果您有任何其他问题、请告诉我。 否则、您可以通过单击“已解决“按钮关闭线程。

    此致、

    Niranjan