Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM46002
器件型号: LM5122EVM-1PH
Thread 中讨论的其他器件: LM5122、 LM46002
顶部曲线来自 LM46002Q1 的曲线波形、选择了开关电阻器以 350kHz 的频率运行、但所提供的波形的周期为 242kHz、或多或少。 底部曲线来自 LM5122 THATONE、运行频率为 31kHz、但 SW 的形状看起来“良好“。 注意事项 — 它们共用同一个接地平面。
LM46002 的接地端为零伏、但对于 LM46002Q1 AGND、这意味着–43 是我可以在原理图中看到的所有公共接地端。 这将对 LM46002Q1 的性能有何影响?
我想了解为什么第一条曲线在 SW1 和 SW2 引脚上存在振荡行为、以及底部曲线在 31kHz 下运行时存在振荡行为、我不建议这样做、但与 Vout/Vin 的占空比关系处于死区状态。
强调一下、接地平面 AGND 为零并共享、LM460002 直接提供 42V 的电压。 LM5122 的 Vin 连接到同一接地端、其 AGND 和 PGND 连接到–42 伏、这意味着对于 LM5122、内部的 Vin 是相对于其 AGND 42 伏、PNG 是 42 伏、但是、我不知道如何从公共接地来描绘此内部电压。
此外没有负载需求、我正在根据您的应用手册创建机械开关网络。
此致、
Guillermo