This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100EVM-089:4 开关多电平转换器设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586300/lmg3100evm-089-design-for-4-switch-mutlilevel-converter

器件型号: LMG3100EVM-089
主题中讨论的其他器件: LMG1210

LMG3100_connection.pdf

我已经这样建立了联系。 正确吗? 我想做一个 PCB . 是否可以分享 LMG3100 评估板的原理图和 PCB 布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找附件。

    e2e.ti.com/.../HVP089.zip

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 PCB 布局。 如果可以、请查看所附的 pdf 并进行评论。 Vdd 至 LMG3100 的电源电压为 5.5V。 但我需要从这个电压电源为其他 3 个开关供电。 建议是否可以执行此操作或使用任何其他方法。 如果 pdf 中提到的方法可以完成,那么可以使用什么二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将在本周结束时回顾并返回给您。 是否有理由使用 12V 电池而不是您提到的 5.5V 电源?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 5.5、由于二极管压降、顶部开关的电压将为 5V。 我还有另一种连接方法、可以一起检查两个 PDF。 我没有用于开关检查 LSPICE 或 Simplis 中仿真的 SPICE 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不需要外部二极管、堆叠多个二极管将产生高压降和高效率。  因此、HB 和 HS 应该连接到下一个电平的 VCC AGND、因为 HO 以 HB 为基准。  频率是多少?  只需更仔细地分析 PWM、您就可以将 HB hs 连接到所有级的 AGND VCC。 是的、最好的方法是仿真、您可以使用 simpleis 模型。

    e2e.ti.com/.../0246.LMG3100R017-Simplis.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 1MHz 频率、需要具有适当的死区时间。 它会在这个频率下工作吗? 我正在进行相移调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1727.LMG3100R017-Simplis.zip

    请您提供采用 SBC 封装且具有 EPC 2302 器件的 LMG1210 栅极驱动器的 Simplis 降压转换器。 我尝试了方法 u 说连接多个 swicthes 但它不工作. 附加了 simpleis 文件。 CBDAHBv2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供 EPC 等竞争对手设备的型号。 对于 LMG1210 模型、您可以创建单独的线程、因为它是不同的组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 simples 文件、我无法获得所需的输出电压。 我不确定它是否与如何提供 PWM 有关。 此主题的第一个 pdf 中提供了实际 ckt。 我也不明白如何处理传播延迟. BCS 我的频率是 1MHz 这是重要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建一个单独的线程 LMG1210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1MHz 应该没问题、我们会仔细研究并回复您。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求了 SIMPLIS 文件。 他们说使用未加密的模型。 我从库文件中创建了符号。 但无法在 SIMPLIS 中使用。 在 SIMtrix 中展示了它。 您能否指导我如何从库文件中生成 LMG3100 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nithyadas、

    我将通过电子邮件共享 LMG3100 的 SIMPLIS 文件。 请通过 r-sinha1@ti.com 与我联系 。

    此致、

    Ruchika.