This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:TPS22953 最大电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587197/tps22953-tps22953-maximum-current

器件型号: TPS22953

您好:

我计划使用 TPS22953 作为电源开关、为 器件提供最大电流 3A。

TPS22953 由电流模式控制型 DC/DC 电源供电。 电源的电流限制 典型值为 5.8A、最大值为 7.25A

TPS22953 在器件发生过流 (> 5A) 或短路时将如何行为?  

此致  

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS22953 不具备电流限制或短路保护功能。

    这是简单的负载开关。

    如果需要电流限制或短路保护、请查看电子保险丝解决方案。

    电子保险丝和热插拔控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不需要限流保护。 我只想知道 TPS22953 在过电流情况下的行为如何。它会被损坏、还是过热保护会阻止这种情况发生?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    已了解您的问题。

    TPS22953 具有 TSD。 当功率耗散较高时、会发生 TSD、主要发生在启动期间。

    如果发生过流(假设电流为 8A)、则功率耗散不会太大而触发 TSD。

    超过额定电流的持续电流可能会损坏内部 FET 和键合线。

    谢谢  
    Amrit