This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:24V-4A 电子保险丝要求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587299/tps25961-24v-4a-efuse-requirement

部件号: TPS25961

尊敬的团队:

客户需要具有 24V 输入电压和 4A 负载电流的电子保险丝。 是否有 TPS25961 适用于此应用? 您能帮助我们再次检查一下吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis

    TPS25961 的绝对最大值为 21V。

    因此 TPS25961 不适合该应用

    我可以为该应用推荐其他电子保险丝吗? 如果是、您能否指定客户需要的所有其他要求

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    客户只有 24V 和 4A 要求、此处没有其他要求。 请帮助建议,提前感谢。

    BRS、

    Francis