This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:寻找类似器件、但更接近 5kHz PWM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585304/lp5816-looking-for-a-similar-part-but-closer-to-5khz-pwm

器件型号: LP5816
主题中讨论的其他器件: TPS61196

我需要帮助查找具有以下主要规格的 TI IC:I2C 总线、最小 4 通道 PWM、8 位占空比分辨率、支持 5kHz 的 PWM 基频(在 3.3V 下运行)。  这些 PWM 将用于使用 PWM 进行速度控制来驱动多达 4 个外部 FET 直流电机。  在此应用中、我需要专用的 I2C IC、并且无法使用微控制器。  您是否有可以支持我的应用的 IC?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入/Vout/加载要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 I.C.使用 3.3V 输入电压。  每个 PWM 输出电压也将为 3.3V 并驱动 小于 10mA 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您需要 4 个单独的 PWM 信号/引脚、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  如果没有符合上述规格且具有 4 个 PWM 输出的产品、我将在 I.C 上打开一个>4 个 PWM 输出、甚至将考虑使用具有<4 个 PWM 输出和唯一 i2c 总线地址的多个 I.C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了内部 产品系列、只有 TPS61196 具有 6 通道独立 PWM、而输入电压为 8~30Vin