This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907 唤醒

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588980/bq76907-bq76907-wakeup

器件型号: BQ76907

尊敬的 Alexis:

  1. 如何理解唤醒瓣膜范围?

低于 0.65V、出现故障?

0.65V~1.2V、待定还是成功?

大于 1.2V 有多大?

2.如果客户选择 TS 引脚作为唤醒引脚、则 TS 引脚的最大电压范围为 2.1V。 这意味着客户需要将唤醒电压控制在 1.2V~2.1V 之间? 客户担心电压范围存在太多限制。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有对此的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    [引述 userid=“494703" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588980/bq76907-bq76907-wakeup
    1. 如何理解唤醒瓣膜范围?

    低于 0.65V、出现故障?

    0.65V~1.2V、待定还是成功?

    大于 1.2V 有多大?

    [/报价]

    我们建议施加高于 1.2V 的信号。 唤醒阈值本身可能在 0.65V 至 1.2V 范围内变化。 某些器件的唤醒电压可能比其他器件更接近 1.2V。

    [quote userid=“494703" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588980/bq76907-bq76907-wakeup 如果客户选择 TS 引脚作为唤醒引脚、则 TS 引脚的最大电压范围为 2.1V。 这意味着客户需要将唤醒电压控制在 1.2V~2.1V 之间? 客户担心电压范围存在太多限制。

    没错。 我们的 EVM 用户指南和 TIDA-010268 显示了可在 TS 引脚上使用的唤醒电路、该电路可用作帮助参考。

    此致、
    Alexis