This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5304:校正高侧开关驱动器的 Vgs 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587167/ucc5304-uncorrect-vgs-signal-of-the-driver-of-high-side-switch

部件号: UCC5304

大家好:

我目前正在尝试构建一个图腾柱 PFC 电路、但我发现我的快速桥臂驱动电路在正半周期内从高侧开关生成异常 Vgs 信号。 (高侧开关被视为退磁开关。)

1.是否有设计缺陷? (驱动器电路根据数据表设计。)

2.还是需要更换驱动程序才能解决此问题?

 

(黄色:高侧开关的 DSP 信号 /

 绿色:高侧开关/的 Vgs 信号

 蓝色:交流电压/

 粉色:IL 电流)

messageImage_1763014014595.jpg

 

此致、

Eric Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能提供原理图吗? 我想仔细检查一下、只是为了彻底检查。

    这些异常高电平短路脉冲似乎在输入信号变为高电平之前发生。 这让我相信低侧 FET 开关会导致高侧 FET 上的 VGS 电压发生变化。 我认为仔细检查原理图有助于进一步缩小设计范围。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的答复。

    1.

    下图是我的图腾柱 PFC 设计电路、可供您参考。

    (A.桥式整流器,升压电感器,大容量电容器和滤波电容器)

    (b. MOSFET 驱动器-“UCC5304",“,隔离,隔离式电源)

    (c. MOSFET)

        

    2.  

    昨天我找到了一些信息、但目前我不确定驱动器问题是否是由电路中的硬开关问题引起的。

    昨天、我在此方向搜索了相关硬件解决方案、找到了 TI - UCC5310M。

    我不知道这是否适合我目前的情况?

    此致、

    Eric Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您的原理图看起来很好。 我确实同意这个问题似乎与硬开关有关。 我建议根据您所需的驱动电流规格来查看 UCC5310MC 和 UCC5350MC。 此外、我们团队最近发布了一份应用简报、其中介绍了米勒钳位引脚功能可为您的系统提供哪些功能、如果您有兴趣了解更多信息、我建议您查看该应用简报。 您可以在下面的链接中找到它。

    https://www.ti.com/lit/ab/slya091/slya091.pdf

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    1.我今天测试了 UCC5310MC 的驱动器电路、但问题仍然存在。

    2. 在你看来,问题的根源在哪里?

       这个问题是否真的与 CGD 有关?

    此致、

    Eric Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果您能提供有关以下方面的更多信息、我有几个问题:

    1.您能提供开关节点的波形吗? 我想检查其上是否存在可能导致 您看到的 VGS 尖峰的瞬态。

    2.您是否能够提供一个在栅极驱动器输出引脚探测到的高侧输出波形? 我还想检查这是否表现出与 MOSFET 栅极上所示类似的行为。

    3.这个问题是否也出现在低侧 MOSFET 栅极上,还是仅出现在高侧 MOSFET 栅极上?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    下面提供了两个图像。

    1 和 2。

    第一个图像显示正半周期内的驱动波形、第二个图像显示负半周期内的驱动波形。

    (蓝色:低侧 DSP 信号 /  黄色:低侧驱动器信号/

     粉色:高侧 DSP 信号 / 绿色:高侧驱动器信号)

    3、 该波形在低侧没有出现异常的驾驶波形。

       

    此致、

    Eric Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在研究这些波形后、我认为它 与电容 C_GD 无关。 它似乎最有可能与探头相关。

    对于正半个周期、电压尖峰似乎与低侧开关相关。 但是、对于负半个周期、电压尖峰似乎与高侧开关有关。 根据电流环路、似乎这很可能是一个 与 所用探头的共模抑制相关的问题。 我最好的建议是尽可能使用更好的隔离式探头、例如光学隔离式探头。

    您可以通过将探头的两根引线连接到 HS 接地端(开关节点)来测试探头是否引入了电压尖峰、如果波形上出现电压尖峰、则表明探头是 V_GS 波形中出现尖峰的根本原因。 请参阅下图中的示例:

    此致、

    Will