This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:确认 BQ34z100-R2 的 SoC 数据记录和降级分析方法

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588389/bq34z100evm-confirmation-of-soc-data-logging-and-degradation-analysis-method-for-bq34z100-r2

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2BQSTUDIO

您好、

我们目前正在使用 BQ34z100-R2 评估 SoC 的精度和性能下降行为、因此我们想确认我们对数据记录和图形分析过程的理解是否正确。

【我们要确认的积分】

为了评估 SoC 估算如何随着电池容量的降低而变化、我们计划使用以下步骤在 bqStudio 中收集和分析数据。
您能否确认此程序是否符合 TI 的推荐评估方法?

  1. 启用 bqStudio 数据记录并记录 SoC、RemainingCapacity、FullChargeCapacity(或 QMax)、电压、电流 CSV 数据。

  2. 在相同条件下执行多个充电/放电周期、并观察每个周期的 FullChargeCapacity 和 QMax 变化。

  3. 比较放电曲线的变化(电压与时间/Ah)以及全新电池和老化电池之间的 SoC 估算、重点关注:

    • 相同电芯电压下的 SoC 偏差(新电芯与旧电芯电压)

    • 更新 Qmax/Ra 表后 SoC 错误的收敛

  4. 在 Excel 中绘制数据以进行可视化:

    • 逐周期 SoC 估算偏差

    • QMax / FullChargeCapacity 趋势

    • 老化过程中电压与 SoC 关系的变化

我们的理解是、上述方法与 TI 一般建议的在 BQ34z100-R2 上评估 SoC 精度和 Impedance Track 学习行为的方法一致。

如果有任何其他建议的日志参数、测试条件或预防措施、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。 同时、请附上与工程相关的任何.log/.gg/file、以帮助审核此问题的人员。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的、您可以使用 bqstudio 进行记录、输出文件将是文本文件。

    2) 如果您要测试老化的电芯、则需要运行多个周期、并等待 Qmax 值稳定和 RA 表更新、然后您可以比较 soc 精度。

    3) 有道理

    4) 这是我评估数据的方式,是的

    此致、

    Diego