This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1:次级侧同步整流控制器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24610EVM-563, UCC24610, UCC24624, UCC24612, UCC24636, UCC24630EVM-636, UCC38083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587704/ucc2808a-1-secondary-side-synchronous-rectification-controller

器件型号: UCC2808A-1
主题中讨论的其他器件: UCC24610、UCC24630、 UCC24624UCC24612、UCC24610EVM-563 UCC24636UCC24630EVM-636、UCC38083

您好:

我考虑使用 UCC2808A 的推挽电路、其规格如下。
我正在考虑使用次级侧同步整流控制器来降低损耗、但是否有任何产品可与此电路配置一起使用?

(规格)
输入电压:48V DC
输出电压:24V DC
输出功率:300W
电路配置:推挽式、带隔离

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于采用 UCC2808A 的推挽电路、Texas Instruments 提供了多个同步整流 (SR) 控制器、可通过用 MOSFET 替代输出整流器二极管来提高效率。 最合适的选项通常是专为反激式或正向拓扑设计的选项、这些拓扑可适应推挽式中心抽头次级拓扑。  

    TI 同步整流控制器
    • UCC24610: 该控制器专门列为推挽式转换器的同步整流器控制器。 它旨在取代有损耗的输出二极管、并具有比例栅极驱动器、以延长 SR 导通时间并更大限度地减少体二极管导通、从而提高整体效率。
    • UCC24630  此控制器针对 5V 至 24V 反激式系统进行了优化、使用漏源电压检测方法来进行 SR MOSFET 的开/关控制。 它具有 3.6V 至 28V 的宽 VDD 范围、并与 24V 输出兼容、是指定输出电压的可行选择。 它与连续导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 运行兼容。
    • UCC24624  虽然主要用于 LLC 谐振转换器、但这款高性能 SR 控制器可直接支持高达 24.75V 的输出电压、并且通过 VDD 上的外部限流电阻器可支持高达 36V 的输出电压。 它采用双通道互锁功能来防止两个 SR 同时导通、这对于推挽中心抽头次级侧非常有用。  

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    使用您提议的产品、您是否有任何参考电路信息?
    详细规格如下所示。

    (规格)
    输入电压:45V~60V DC
    输出电压:24V DC
    输出电流:0A~16A
    开关频率:约 100kHz~160kHz
    电路配置:推挽式、带隔离

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、 UCC24610/UCC24612 的应用手册和参考设计  
    • UCC24610 和 UCC24612 SR 范围扩展指南 (SLUA860): 本应用手册提供了有关如何偏置 SR 控制器的有价值的信息、尤其是当输出电压高于控制器的 VCC 限值时(例如  
      UCC24610
       针对 4.5V 至 5.5V 进行了优化)。 其中介绍了如何使用额外的偏置绕组或 LDO 来提供正确的 VCC、这是 24V 输出所必需的。 本文档包含有关如何实现此偏置的原理图示例。
    • UCC24610EVM-563 用户指南 (SLUU434): 这份评估模块 (EVM) 指南包含 25W 反激式转换器的完整原理图和电路板布局布线。 虽然是反激式拓扑、但次级侧 SR 实现细节(元件选择,布局和控制方法)可以针对推挽式中心抽头次级侧进行调整。
    2.  UCC24630 的应用手册和参考设计
    • UCC24630 和 UCC24636 SR 控制配置指南 (SLUA861): 本指南详细介绍了的伏秒平衡控制方法  
      UCC24630 以及它如何在 CCM 和 DCM 反激式转换器中工作。 导通/关断漏源电压检测原理可应用于推挽设计。 它还介绍了高侧和低侧 SR 实现。
    • UCC24630EVM-636 评估模块 (EVM): 用于 UCC24630 的评估模块是一种 65W AC/DC 反激式设计。 其原理图可用作具有 19.5V 输出的 SR 级实现方案的参考、这接近您的 24V 要求。  
    3.通用推挽式参考设计
    • 采用 UCC38083 的 50W 推挽式转换器参考设计: 尽管它使用略有不同的初级侧控制器(UCC38083、与 UCC2808A 非常相似) 、但该设计是具有同步整流功能的推挽式转换器。 一般架构和次级侧布置可作为您设计的有价值的起点。
    • UCCx808A 低功耗电流模式推挽式 PWM 应用 手册: UCC2808A  系列的这个通用应用手册包括一个带有全波整流器的 200kHz 推挽应用电路、提供了有关初级侧运行和基本次级侧集成的基本信息。

    这是我能找到的最好的。 希望这有所帮助。

    此致、

    Pratik A.