This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:LMG3100R017:高侧开关配置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583298/lmg3100r017-lmg3100r017-high-side-switch-configuration

器件型号: LMG3100R017

我是否可以将 LMG3100R017 作为独立高侧 FET 作为初级配置为半桥配置?

可使用具有以下连接的隔离式电源转换器(现成):

  1. 隔离式电源输出电压连接到 LMG3100R017 VCC
  2. 隔离式电源 GND 连接到 LMG3100R017 AGND
  3. 引脚 Hi、HO、HB 和 HS 保持未连接状态

现成的隔离式转换器隔离电压额定值应高于 100V(留有一定的裕度)。

我的理解是否正确? 是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、LMG3100 可用作高侧开关、 有关同一主题、请参阅此 E2E 主题

    谢谢、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我无法访问该页面-“访问被拒绝“

    感谢您确认  LMG3100 可用作高侧开关、您是否还能确认电路描述?
    由于 LMG3100 具有内部电平转换器、因此 LMG3100 的输入(引脚 — LI) 不需要任何其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    很抱歉。 您可以在下面看到它。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,您访问的页面不存在!

    下面是我要 实施的方框图:

      

    您能否确认 LMG3100 FET 和 MCU(微控制器单元)之间是否需要数字隔离器、如上图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能分享 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果接地端不同且它们之间的电位也不同、则需要数字隔离器。 遗憾的是、我们没有该器件的 SPICE 模型。 有一个 simpleis 模型、您可以使用它

    e2e.ti.com/.../2018.LMG3100R017-Simplis.zip