This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 误差放大器共模输入电压范围

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589100/ucc28951-ucc28951-error-amp-common-mode-input-voltage-range

器件型号: UCC28951

在数据表第 7 页的“ VICM 共模输入电压范围“下、它指出“VICM 范围可确保参数、以及针对 3.6V<VICM<VREF+0.4V 和–0.4VICM <0.5V“确保功能

对我来说、这意味着误差放大器将在–0.4...5.3V 的共模输入范围内工作、但超出 0.5...3.6V 范围可能不符合其他列出的规格。  这是正确的吗?

误差放大器输出 COMP 存在问题、输入为 EA+=5.015V、EA-=5.080V、而 VREF=5.002V、限制在 4.283V(按预期)。  这是意料之外的。

我想知道“VICM 范围可确保参数、确保 3.6V<VICM<VREF+0.4V 和–0.4VICM <0.5V“的功能。  是否有可能出现输出反转或超出 0.5...3.6V 的“保证产区“范围的其他意外行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff Melvin:

    范围意味着每个引脚上允许的电压。 为了确保正常工作、EA-引脚电压应始终在  –0.4V<VICM<0.5V 的范围内。 同样、EA+引脚电压应在 3.6V<VICM<VREF+0.4V 范围内。 这与您的测试结果不匹配。 根据测试结果、EA+和 EA-引脚超出允许的范围 (5.015V 和 5.080V)。 我建议您查看原理图、并确保按照数据表中的建议进行连接。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有趣的响应。  如果 EA-(太低)且 EA+(太高)、则 COMP 将被强制为高电平、并强制相位达到最大值。  

    显然、误差放大器周围的环路将强制输入为相同的电压。  问题是这是否可以在整个–0.4...5.3V 扩展输入共模范围内得到保证。  请建议...