This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:CE 控制

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589208/bq24616-ce-control

器件型号: BQ24616
Thread: BQ2416 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我的客户考虑在其应用中使用 BQ2416。
他们考虑故意在特定时间停止或重新启动充电。
根据数据表、可以通过 CE 引脚上的 HI/Lo 来控制充电、但是否可以在充电操作期间进行切换(禁用)并突然停止充电?
另外、当启用 CE 并恢复充电时、充电是否会以与正常启动时相同的方式开始?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    根据数据表、可以通过 CE 引脚上的“Hi/Lo"来“来控制电荷、但是否可以在充电操作期间进行切换(禁用)并突然停止充电?

    是的、可以使用 CE 引脚突然禁用充电。

    另外、当 CE 已启用且充电已恢复时、充电是否会以与正常启动时相同的方式启动?

    是的、会的。

    此致、

    基督教。