This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751D — 验证仅灌电流模式下的液体检测。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588718/tps25751evm-tps25751d---verify-liquid-detection-in-only-sink-mode

器件型号: TPS25751EVM

尊敬的团队:

我们仅在最大 20V @ 5A 电源的灌入模式下将 TPS25751DREFR 芯片组用于我们的电力输送应用。 我们还在设计中添加了液体检测功能。 我们的设计由外部电源供电、内部电池容量非常低。 因此、我们在电池供电模式下要求最小静态电流。

当 VBUS 中不存在外部电源时、PD 将支持外部 VIN_3V3 电源输入。 由于我们仅使用灌电流功能、因此我们从 EVK 中移除了 JP13 并对其进行了测试、然后它在 MCU 上按预期工作(未连接 EEPROM)。

现在、我们还需要液体检测功能。 我知道 PD 仅在开机时才会检测到清算。 在正常用例中、当 VBUS 上没有外部电源时、由于 VIN_3V3 引脚上未提供电源、PD 将断电。

如果 Type C 端口上有液体并且我们插入 Type C 适配器、芯片将如何工作?  
例如、施加 Type-C 时、PD 将使用 5V 电源上电。 MCU 将从 5V 电源启动、并对 PD 进行编程、以实现 20V 协商和液体检测。 PD 程序运行后、它将检查是否存在液体检测。 由于在 Type C 端口中检测到液体、PD 将关闭其输出(MCU 电源)的内部开关。  

在多长时间后、PD 会再次检查液体检测? 此外、在我们的应用中、只有在为 PD 供电后才会进行液体检测;一段时间内、通过电源的 Type C 端口中会出现液体。 因此、可能还会损坏 PD 芯片组或电路板中的其他部分、例如稳压器和 MCU。

您能否确认此案例的实际情况? 另外、在我们的应用中、请确认我们可以使用液体检测、而不会在 PD 或其他部分造成任何损坏。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    团队成员将尽快回复您、感谢您的耐心!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 Type C 端口上有液体并且我们插入 Type C 适配器、芯片将如何工作?  [/报价]

    PD 控制器将使用 VBUS 进行引导(为 LDO_3V3 供电)并从 EEPROM 加载配置。  在配置中、应用 GPIO 和液体检测设置、此时如果存在液体、则 PD 控制器行为将取决于是否启用了缓解和/或中断。  如果启用了缓解措施、则 PD 控制器将断开连接(移除了 cc 终端)、远端预计会停止提供 VBUS。 移除 VBUS 后、PD 控制器将复位、并出现 Rd 电阻器、且该序列将无限重复、直到液体被移除。

    或者、可以禁用缓解措施、并向主机提供中断来指示存在液体、主机可以决定采取适当的操作。

    在多长时间后、PD 将再次检查液体检测? [/报价]

    PD 将在启用后持续检查液体检测。   阈值决定液体何时存在以及何时取出。  

    您能否确认本案例的实际情况? 同样在我们的应用中,请确认我们可以在 PD 或其他部分使用液体检测,而不会有任何损坏。
    [/quote]

    请确保使用保护器件、使 SBU 引脚不会承受大于绝对最大额定值的电压。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=51

     TPS25751:液体检测评估 

     TPS25751:液体检测灵敏度 

    此致、
    Chris

    [/quote][/quote]