This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 — 热切断,用于 T1 和 T5 范围之外的充电电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589339/bq25792-bq25792---thermal-cut-off-for-charging-currents-outside-t1-and-t5-range

器件型号: BQ25792

您好、

 

数据表中说明了这一点:

9.3.9.5.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性为了提高锂离子电池充电的安全性、2007年4月20日 上发布了 JEITA 指南。 该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。 要启动充电周期、TS 引脚上的电压必须处于 VT1 阈值至 VT5 阈值范围内。 如果 TS 电压超过 VT1-VT5 范围、则控制器暂停充电并等待电池温度处于 T1 至 T5 范围内。

 

我们已将 TS 输入配置为在已知温度(即 45 度)下触发、并且我们已经观察到显示已超过此阈值的 I2C 寄存器标志。 但是、充电不会停止、它只会降低到限流充电。 阅读数据表时、表明在 T5 之外会停止任何充电 — 这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    当您说“我们已配置“时、您是指将电阻分压器从 REGN 更改为 TS 接地端?  默认电阻分压器用于在 60°C 时截止。 随附一个 xls、可帮助您调整 resistors.e2e.ti.com/.../5383.BQ2579X_5F00_TS_5F00_Calc.xlsx 的大小  

    此致、

    Jeff