This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:高温启动延迟

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586933/ucc28056-high-temperature-start-up-delay

器件型号: UCC28056
主题中讨论的其他器件: PFCLLCSREVM034

在 UCC28056 的 TC = 100°C 条件下、MOSFET 栅极信号的延迟约为 5s
交流电源开启时。  

 

您能否告知可能触发了哪些保护?  

 

image.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我正在研究这个。 到目前为止、您能否确认应用是否处于正常运行条件? 我的意思是、当 PFC 需要从 100°C 开始时、这种情况是否会频繁发生 

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soumya:

    该 产品具有高密度、需要 在 交流开/关情况下进行热循环、因此是的、 PFC 需要在 正常情况下从 100°C 启动。

    我发现 EVM PFCLLCSREVM034 上也可能会反复出现相同的问题。

    我认为问题在于 TTSDFall。

    但 TA 是 125°C MAX。

    TA 和 TTSDFall 相互冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1.如果这是由于热关断引起的、则即使在 5 秒或 8 秒后、控制器也不应启动、除非此时温度降至 T_TSDFall 以下。 您能否确认测试装置中是否有任何冷却装置、或者在控制器打开之前是否卸下了热风枪?

    2.此外,热风枪可能不是很精确的测试,因为它可能会受到其他变量的影响,如气流,距离枪等 您能否尝试在能够最大限度降低其他变量影响的温控箱中运行测试?
    3.您能否确认系统是否在其他温度下运行良好,如 25°C 或 75°C ? 如果是、您能否在不同的温度情况下共享 VOSNS、COMP、ZCD、VCC 和 DRV 电压以及启动时的输出电压? 如果在单个映像中无法实现、则可以将 VOSNS、COMP 和 VCC 保留在一个映像中、并将 ZCD、DRV 和 VCC 保留在另一个映像中。

    4.请说明输入电压、目标输出电压和负载电流。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    11/12 波形是在不使用热风枪的情况下进行的正常热循环测试。

    11/17 波形来自使用热风枪进行的高温启动测试。

     TC 上升到 105°C(使用热风枪)->移除热风枪->自然冷却-> TC 下降到 95°C -> PWM 输出

    T_TSDFall 保护是否会在启动期间激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在数据表中提到、“在开关周期内、如果内部器件温度连续三个开关周期超过 T_TSDRise、控制器会触发热关断 (TSD) 故障。  TSD 故障会停止开关操作、并导致控制器转换到其停止状态、持续时间为 T_LongFLT。  当内部器件温度高于 T_TSDFall 时、控制器不会退出 Stopb 状态以开始开关操作。“

    根据您的观察结果、一旦温度降至 95°C 以下 、PWM 输出就会开始。 控制器最初似乎高于  T_TSDRise (135°C)、这会导致热关断。 一旦温度低于 T_TSDFall (95°C)、它就会开始提供 PWM 输出。

    11/12 波形来自正常热循环测试、不使用热枪

    您能解释一下正常热循环测试是如何运行的吗? 我的意思是、如何确保温度保持在准确的 100°C

    另外、请检查它是否在正常条件下 (25°C 或 75°C) 运行良好。 如果正常、请捕获不同温度下的控制器引脚电压波形(在我之前的响应中提到过)。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的观察结果、一旦温度降至 95°C 以下 、PWM 输出就会开始。 控制器最初似乎高于  T_TSDRise (135°C)、这会导致热关断。 一旦温度低于 T_TSDFall (95°C)、它就会开始提供 PWM 输出。

    [CHRIS] 为了验证 TJ 是否超过 135°C 并触发 OTP、我们于 11/17 进行了实验。 在该实验中、使用了热风枪将 TC 提高到大约 105°C。 在此之前、交流保持关闭、因此 TJ 几乎等于 TC(即 105°C)、从而消除了 TJ 超过 135°C 的可能性。

    您能解释一下正常热循环测试是如何运行的吗? 我的意思是、如何确保温度保持在准确的 100°C?

    [CHRIS] 热循环测试在恒定温度和湿度处理室中进行、在此期间将 TA 从 0 调整为 50°C。 当在 TA = 50°C 的条件下运行时、TC 超过了 105°C、并且启动期间发生了 PWM 延迟现象。 使用热电偶测量温度、经确认、当 TC 低于 95°C 时没有 PWM 延迟。

    [CHRIS]如前所述、EVM PFCLLCSREVM034 也存在相同的问题、这发生在 2017 年 11 月的实验中、因此可以得出结论、这个问题存在。 我的客户想知道是否有办法避免此问题、例如禁用 OTP、或者可以通过定制来解决。

    PFCLLCSREVM034 评估板|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    热循环测试是在恒定温度和湿度室中进行的、在此期间将 TA 从 0 调整为 50°C。 当在 TA = 50°C 的条件下运行时、TC 超过 105°C、并且启动期间发生 PWM 延迟现象[/报价]

    如果这是由于热关断引起的、则 PWM 不应启动、因为在整个 TC 105°C 测试过程中温度保持恒定。 PWM 输出应仅在温度下降时启动、因为 38°C 至 42°C 的上升和下降阈值之间存在迟滞 (TTSDHyst)。

    因此、结论认为它是由热关断引起的、可能是正确的、也可能是不正确的。 因此、我很想检查不同温度水平下的波形、

    如果有办法避免此问题、例如禁用 OTP 或可能通过自定义

    无法在 UCC28056 中禁用 OTP、也不建议无论如何禁用它、因为它会影响器件在较高温度下的工作而不会出现任何警告。

    在 PFCLLCSREVM034 板中、VCC 由 LLC 控制器(RVCC 引脚)生成。 但是、由于 LLC 级的输入电压不正确、也会导致 VCC 电压出现问题。 在这两个波形中、我们都可以看到 VCC 电压中有一些尖峰。 您能否使用外部 VCC 进行测试、并告诉我之后是否仍然存在延迟问题?

    此致、

    Soumya.

    [/quote]