This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:如何解决脉冲负载问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587800/tps629206-how-to-solve-pulse-load-problems

器件型号: TPS629206

你(们)好

我使用 TPS629206 设计了电源电路、并且在上电和断电时射频芯片负载的差异很大。 我不知道如何解决这个问题。  

39b4f15eec1191ec0c24d8e9bcb328d6.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(周)好

    您能分享一下原理图吗? 另请分享以下内容

    1. 比如脉冲加载、它是动态变化的负载。 如果是、请提及负载压摆率、负载持续时间、即 Ton/Toff
    2. 负载电流波形以及 SW 节点波形
    3. 运行条件的情况。 Vin、Vout 等  
    4. 电感器器件型号

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载脉冲宽度 20ms、负载脉冲周期 186mS、电压骤降 10V。VIN=16V

    负载电流波形

    3.VIN=16V、VOUT = 1.8V IL = 0.0.03A

    4.电感器零件号:XRIM252012S2R2MBCA 2.2uH/3A/55m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    [报价 userid=“555315" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587800/tps629206-how-to-solve-pulse-load-problems/6117947 ]VIN=16V、VOUT = 1.8V IL = 0.0.3a

    电流 30mA 是否处于稳定状态?  

    [报价 userid=“555315" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587800/tps629206-how-to-solve-pulse-load-problems/6117947 ].Load pulse width 20ms、Load Pulse Cycle 186mS、电压骤降 10V。VIN=16V

    输入电压 下降到 10V?  

    请将输入电压电容器 C134 增加到 47uF。 您可以使用高达 100 μ F 的电容。 原理图的其余部分看起来没有问题。

    此致

    Nikhil