This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31 是否可用于与 PMBus 控制的并行连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53689T, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586620/tpsm831d31-is-tpsm831d31-possible-to-use-parallel-connection-with-pmbus-control

器件型号: TPSM831D31
主题: TPS53689TTPS536C7 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPSM831D31、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我知道 TPSM831D31 没有并行操作功能。

我想并联输出、并通过 PMBus 单独进行调整。

这是可能的吗?

输出规格:0.5V~1.4V、300A、电流限制功能

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    单个 TPSM831D31 将无法输出 300A 连续电流。 不建议并联连接多个 TPSM831D31、此外、这尚未经过测试。

    如果您需要单路输出 300A、我建议使用分立式多相控制器和功率级、而不是 TPSM831D31。

    您可以考虑 TPS53689T 控制器和 CSD95560P 功率级。 TPS53689T 可在单个通道上支持多达 8 个 PWM、从而实现 300A 输出。

    此致、

    Troy Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的答复。

    目前客户正在考虑 TPS536C7。

    我还将介绍  TPS53689T 控制器和 CSD95560P、

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi