This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:Rds (on)

Guru**** 2664485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589106/tps62843-rds-on

器件型号: TPS62843

尊敬的专家:

TPS628438 数据表显示了在某些温度下(图 6-3)高侧 RDS (ON) 典型值与 Vin(2.4V 至 5.5V 之间)的关系以及 Vin 为 3.6V 时的最大值  

能否提供有关 Vin 为 2V 至 2.4V 之间的高侧 Rds (on) 典型值的数据、以及有关较低 Vin (2V、2.2V、2.5V、3V) 的 Rds (on) 最大值的数据?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的联系。 我们只能确保指定内容、因此无法提供超出规格的数据。

    此致、
    Zakir