请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62843
尊敬的专家:
TPS628438 数据表显示了在某些温度下(图 6-3)高侧 RDS (ON) 典型值与 Vin(2.4V 至 5.5V 之间)的关系以及 Vin 为 3.6V 时的最大值
能否提供有关 Vin 为 2V 至 2.4V 之间的高侧 Rds (on) 典型值的数据、以及有关较低 Vin (2V、2.2V、2.5V、3V) 的 Rds (on) 最大值的数据?
此致、
Marvin