This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:rds (on)

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589102/tps62840-rds-on

器件型号: TPS62840

尊敬的专家:

TPS62840 数据表显示了高侧 RDS (on) 典型值与温度间的关系(图 6)、以及 Vin 的最大值 (3.6V 和 5V)

能否提供较低 Vin (2V、2.2V、2.5V 和 3V) 的高侧 Rds (on) 最大值的数据?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的联系。 我们只能确保指定内容、因此无法提供超出规格的数据。 但您可以参考数据表中的图 6 来获取 2V、2.5V Vins 的 Rdson。

    此致、
    Zakir