This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:不带 UVLO 或 OVLO、但具有 LED 输出的 PG 的 TPS22811

Guru**** 2637975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586291/tps22811-tps22811-without-uvlo-or-ovlo-but-pg-with-led-output

器件型号: TPS22811

我以 EVM 或数据表通常不涉及的方式使用 TPS22811、需要进行设计检查。 我将 IMON 电压设置为 1V、将 PGTH 设置为 11.4V、还使用 PG 以与 EVM 类似的方式为 LED 指示灯上电。 请告诉我我我的实施是否正确。

 

我们的实施方案:

image.png

 

EVM PG LED 电路:

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    跳线位置在 1-2 时简化了电路。 从 3.3V 到 LED 的电阻必须约为 1k。

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的评论,这是非常有帮助,我可以在下面的图片澄清这是你的意思吗?

    我不确定 LED 与那么高的上拉电阻器实际上会正常工作、在计算方面是否缺少一些功能?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我知道如何计算电阻值了吗?

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    对于我们正在使用的 2.2V 20mA LED、电阻应该约为 56 Ω、但更具体地说、在该配置中仍然会驱动该 LED 吗?

    我在 TI 的一种其他 USB 集线器设计中看到了类似的建议:

    这肯定不起作用?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    LED 在此配置下工作、电阻器正常

    此致

    Sailendra