This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:为什么 UCC28950 数据表中未显示有源 ssnuber

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589048/ucc28950-why-no-active-ssnubber-shown-in-ucc28950-datasheet

零件号: UCC28950

尊敬的专家:

针对 UCC28950、假设 750W 且 Vout = 36V 或更高。 在这种情况下、同步 FET 电容对应的 Leakage L 振铃可能会导致同步 FET 过压。

因此、需要使用有源缓冲器将同步 FET 的漏极电压钳位到安全电平。

这通常作为 SEPIC 转换器来完成、此转换器会泄放同步 FET 漏极处的电容器 (~1uF)(但通过二极管连接到漏极)。

此外、这种情况下的 PSFB 变压器最好采用非交错绕组。 这样、漏电流 L 会减慢尖峰电流、否则会通过反向恢复流入同步 FET 二极管...但这个额外的漏电流 L 会导致需要所述有源缓冲器的振铃。 我想问一下为什么 UCC28950 没有提到这种有源缓冲器。

此致、

Marvin