请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS65261-1
我在设计中使用的是 TPS65261-1RHBR、我想了解软启动 (SS) 电容器的布局。
由于元件放置限制、我正在考虑使用过孔将 SS 引脚连接到位于 PCB 另一侧的软启动电容器。 布线相对较短、电容器将放置在 IC 正下方、但位于底层。
就信号完整性和软启动行为而言、这种方法是否是可接受的? 通过过孔路由 SS 信号时、是否存在任何已知问题或风险(例如,噪声敏感性,软启动时序偏差)?
非常感谢任何布局指南或最佳实践。
提前感谢您。