This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:设计问题:PMP40766 反馈网络、谐振元件和 OVP 实现

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578794/ucc256403-design-questions-pmp40766-feedback-network-resonant-components-and-ovp-implementation

器件型号: UCC256403
主题中讨论的其他器件: PMP40766TL431

TI 团队大家好、

我正在根据 PMP40766 参考设计、使用 UCC256403 设计一个 LLC 直流/直流转换器、用于 CC/CV 电池充电器。 我的电池充电规格为 58V/9A   
我在设计过程中遇到了几个问题:
关于 PMP40766 中的反馈网络:
对于恒压 (CV) 模式、我知道调整 R63、R64、R62 和 R65 的电阻比可以控制输出电压。
对于恒流 (CC) 模式、我计划调整 R58 和 R59、使 IREF = 2.25V (计算结果为 5mV× 9 × 50 = 2.25V)  。
这种方法对于设置 CV 和 CC 模式是否正确?

在 PSpice for TI 中测试反馈网络时、我观察到 Iref 测量值为 1.75V 、而根据电阻分压器、我预计电压为 4.9V  
我怀疑这是因为 U8 在 IOUT = 7A 时输出 1.75V 、因此 IREF 为 1.75V 是 正确的。
在这种情况下、无法使用标准分压器来计算 R58 和 R59。 您能解释一下正确的计算方法吗?

其他问题:
在 PMP40766 电路中、C23 和 C22 看起来是谐振电容器。 C22 为什么连接到 VIN? 在文档《关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答》(第 1.12 节)中、计算得出的谐振电容器为 0.044µF。
2.在输出分压器中、D14、D16 和 D13、D15 的功能是什么? 我假设它们只是为了筛选、但希望得到确认。
3.在上一次查询(TI E2E 论坛链接)中、我收到一个响应、称 BW 引脚使用 R27 和 C18 来设置 BMTL 和 BMTH、并在该电路中禁用 OVP 功能。  
在这种情况下、使用 U5 (TL431) 实现仅用于强制关断功能的过压保护是否正确?

您能解释一下这种设计选择背后的原因吗?
非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家因 TI 印度度假而离职。 请预计响应会有所延迟。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    请参阅我对您的疑问的以下评论。

    根据 TL103 (U7B) 的数据表、用于提供偏置电压的电阻分压器 (R58、R59)、使得运算放大器的+端子上在内部显示固定的 2.5V 电压、此偏置电压应>2.5V、请参阅以下代码片段。

    当测量到 4.9V 时,在整个电路中测量 Iref 时,其他负载也会产生影响,它不会是一个简单的电阻分压器,它不会显示 4.9V。

    1. 本设计使用的是分离电容器 (C22 和 C23)、其净电容为 0.044uF、而不是使用单个谐振电容器 (0.044uF)。

    我会回到您的问题 2 和 3。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    很抱歉耽误你的时间。 您的疑问是否得到了答案?

    此致、

    亚米尼。