This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:UCC25600 软启动问题。

Guru**** 2924200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587792/ucc25600evm-ucc25600-soft-start-issues

器件型号: UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件: UCC25600LM324

早上、有些 SMPS 电源出现问题、希望就与 UCC25600 谐振控制器相关的“软星级“问题寻求一些想法或帮助。  

已记录了许多启动故障、并且在启动 PSU 时、它们会立即关闭。  

但是当开启:快速开启/关闭/开启时,它们都可以正常工作,保持负载并保持开启 8 个小时以上

出于测试目的、我们只需从焊盘上取下软启动、所有“有故障“的电源立即打开并工作 8 小时以上即可禁用软启动  

这些是 8 年机龄的 PSU,并想知道是否有任何方法,我们可以修改电路的软启动,使其更稳定或更可靠? 因为我们正在努力识别软启动故障。  

有时、更改连接到此 UCC25600 和 UCC25600 本身的 3 个运算放大器 LM324 会解决问题、但并非总是如此。

我们提供了软启动电路的原理图、并寻求一些帮助或建议、试图让这些 PSU 在主电源上有一个开关的情况下立即打开。  

其中一些 PSU 按预期与相同的内部组件一起工作、但有些 PSU 似乎在启动时遇到了非常糟糕的问题、但如果您启动开/关/开序列、它们将全部打开并保持开启状态。

TPS9020 引脚对引脚更换是否提供了更好的软启动处理能力?  

我们通常会维修这些 PSU、努力从在线任何来源获得任何特定帮助、并希望 TI 的某人或许能够在这里提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我正在研究这个问题、请允许我有时间回复您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob。