This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:LDO 替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A96, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588791/tps7a94-ldo-replacement

部件号: TPS7A94
主题中讨论的其他器件: TPS7A96TPS7A33

尊敬的团队:

 

我们想替换以下 LDO (LT3045、LT1963、LT3015)

1) 在输出噪声和 PSRR 方面,请说明 TPS7A94 是 LT3045(+5V 输出)的替代产品吗?

2) 在负载瞬态响应、输出噪声和 PSRR 方面、请将 TPS7A94 或 TPS7A96 作为 LT1963 (+4V OUT) 的替代产品吗?

3) 您是否可以针对负载瞬态提出 LT3015(–3.3V 输出)的替代产品?  

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下面有一些规格表可以帮助解决这一问题、其中包括负载调整率以及最接近 TPS7A33 的负面建议:

      TPS7A96 TPS7A94 TPS7A33 LT3045 LT1963 LT3015
    Iout (Max)(A) 2. 1. 1. 0.5 1.5 1.5
    输入电压(最大值)(V) 5.7 5.7 –3 20 20 –1.8
    输入电压(最小值)(V) 1.7 1.7 –36 1.8 2.5 –30
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 5.5. –1.2. 15 20 –1.22
    输出电压(最小值)(V) 0.4 0.4 –33 —— 1.21 –29.3.
    固定输出选项 (V) 可调节 可调节 可调节 可调节 1.5、1.8、2.5、3.3 2.5、3、3.3、5、12、 15
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    60 78 64 78 38 40
    噪声 (uVrms) 0.5 0.46 16 0.8 40 60
    精度 (%) 1. 1. 2.5 1. - -
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    250 150 290 260 340 310
    加载寄存器 0.03mV 0.03mV 0.4%Vout 0.1mV 2mV 2mV
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器 非陶瓷 陶瓷电容器 陶瓷、非陶瓷
    热阻
    θJA(°C/W)
    46.1. 46 31. 33 23 14
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 9mm2:3 x 3 (WSON|10) 9mm2:3 x 3 (WSON|10) 25mm2:5 x 5 (VQFN|20) —— —— ——
    额定值 目录 目录 目录 目录 目录 影响
    功能 可调节电流限制、使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、 软启动 可调节电流限制、使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、 软启动 使能、软启动 使能、电源正常 使能 使能

    此致、

    Andres