This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25 - PMBus &webench 相关查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS546C25, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586643/tps546e25-tps546e25---pmbus-webench-related-query

器件型号: TPS546E25
主题中讨论的其他器件: TPS546C25TPS543C20

尊敬的团队:

我们正在寻找一个支持的稳压器 Vin = 12V VOUT = 5V 50A 输出电流 。 我们遇到了 TI TPS546E25 稳压器、满足这些要求。 但是、在查看数据表和仿真结果时、我们有一些说明:

  1. 数据表中提到了“通过引脚 Strap 配置无需 PMBus 通信的启动“。 启动后、PMBus 通信是否必须进行才能正常运行?

  2. 同时使用 WEBENCH 该器件的仿真工具、我们遇到以下错误:
    此时会显示“Design update failed。 超出最大结温。“
    在以下情况下会发生这种情况: Vin = 12V、Vout = 5V、Iout = 50A 环境温度= 30°C(默认) 。 在这些参数下预期会出现这种行为、
    请建议我们如何继续进行进一步的仿真或分析、以便更好地了解其性能和分立式使用条件。

非常感谢您的答复。


此致、
Yovel Raja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546E25 可使用引脚配置 (strap) 选项进行配置、允许设置关键参数并在没有 PMBus 通信的情况下启用启动。 这是通过在特定配置引脚与模拟地 (AGND) 之间连接电阻器来实现的。

    TPS546E25 使用多个引脚进行引脚搭接配置。 通过在这些引脚和 AGND 之间放置一个电阻器、可以设置该器件的各种运行参数。 稳压输出电压也可以通过内部电阻分压器使用分立式设置进行编程、其中启动电压由引脚配置进行选择。

    引脚搭接配置引脚

    以下引脚用于引脚配置 (strap):

    引脚名称 引脚编号 说明
    MSEL1 36 该引脚上连接到 AGND 的电阻器可选择以下选项:初级/次级器件状态、内部/外部反馈、电流限制和故障响应。
    MSEL2 6. 该引脚上连接到 AGND 的电阻器可选择以下选项:开关频率、斜坡和增益补偿。
    PMB_ADDR/VORST# 29 该引脚上连接到 AGND 的电阻器可选择 PMBus 地址、轻负载工作模式 (DCM 或 FCCM) 和多相堆叠选项。
    VSEL/FB 28 该引脚上的引脚搭接用于设置稳压输出电压。

    通过引脚配置配置的参数

    引脚配置选项允许配置以下参数:

    • 主要或辅助器件状态
    • 堆叠位置和堆叠编号
    • 轻负载工作模式:DCM(仅限单相)或 FCCM
    • 过流限制
    • 故障响应
    • 内部或外部反馈电阻
    • 输出电压选择或范围
    • 开关频率((400kHz 至 2MHz 的四种离散设置)
    • 补偿

    参考

    • TPS546E25 SLVSHH4A - 2024 年 7 月–2025 年 4 月修订

    #2#

    错误是超出最大温度。   电流为 50A 时、输出电压为 5V 时、功率耗散非常高。

    更改输入、尝试降低输出电压、输出电流或环境温度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danial:

    感谢您的答复。

    关于 12V→5V 稳压器(目标 45A 输出)之前、我们将继续进行进一步的仿真和离散零件探索:

    1. 对于仿真温度 — 感谢澄清在 WEBENCH 中遇到的错误。 我们将继续降低环境温度以进行进一步仿真。

    2. 对于实现单个高电流输出(相位共享/并联功率级)的可堆叠/多 IC 方法:数据表中未包含清晰的多 IC 基准。 您能否建议一种经验证的验证方法或参考(应用手册或设计指南)来并联多个稳压器 IC 或使用多相拓扑?

    我们将非常感谢您的答复  

    谢谢、  
    Yovel Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 对于 45A 下的 12V 至 5V、  我不改变环境温度、而是使用 45A 的 1/2 作为负载电流

    并假设您将堆栈配置与 2 个器件结合使用。

    两相堆叠配置中的单相电感器值和电容器相同。

      2. TPS546C25 数据表第 30 页上有一个简单的两相原理图。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “谢谢、Danial。 这一信息就足够了。 此外、我可以参考是否有任何四相参考设计?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有四相参考设计。   但在此处的链接中、我确实有一个更详细的两相原理图。  

    TPS546E25:需要双相参考设计 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    四相会再添加两个辅助器件(与 U2 类似、但通过不同的 ADDR 电阻器在堆栈配置中选择位置)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danial。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danial:

    目前、我们的所有产品都采用 TPS543C20 (40A)。 现在、我们的电流要求超过 40A、因此我们正在迁移到 TPS546E25。 对于我们的设计、我们是否应该遵循任何设计指南或布局建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 150 至 152 页和 144 页的 TPS546E25 数据表提供了一些信息。  

    对于堆栈配置、还有这些附加条件。  

    1) 每个 TPS546E25 器件应具有自己的独立模拟接地岛。

    2) 每个 TPS546E25 应将其模拟接地岛连接到其 PGND、并在 AGND 引脚和 PGND 焊盘之间使用顶部金属特征。 不应使用电阻器从外部连接。

    3) 对于外部分压器配置、Vosns 需要来自相位或 FB 引脚的纹波贡献。

    接受我的 e2e 朋友申请、我可以共享一个 calc 工具来帮助选择引脚搭接电阻器。   

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 对于 45A 下的 12V 至 5V、  我不改变环境温度、而是使用 45A 的 1/2 作为负载电流

    并假设您将堆栈配置与 2 个器件结合使用。  

    很抱歉误解。 在本例中、我们计划在 50A 电流下使用单个稳压器实现 12V 至 5V 的电压。 请告诉我如何解决仿真问题、因为如果没有正确的仿真结果、我们无法继续使用此 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这不是仿真问题、而是工作区问题。   对于高 Vout 和 Iout 用例、该器件的功率耗散过高。  

      结合使用 Power Designer 并查看产品建议。   我认为大多数解决方案都是两相解决方案。