This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:如何计算 IC 和#39;客户将产品发货给终端客户后的使用寿命

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588297/ucc23513-how-to-calculate-ic-s-lifetime-after-customer-shipped-their-products-to-their-end-customer

器件型号: UCC23513

您好的团队、

我的客户希望计算客户将产品发货给其终端客户后 IC 的使用寿命。

我知道我们可以在 TI.com 上获取 MTBF 和时基故障数据。 但如何使用它们来大致获取寿命数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的专家明天会回来给您。

    感谢您的耐心和理解。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于 UCC23513、我们仅提供数据表本身给出的隔离寿命(请参阅下图)。

    正如另一位同事在 本主题中提到的、TI 并未引述器件寿命、这是一种业界通用做法。

    客户在查询器件的可靠性时需要提供的典型统计数据是故障间隔平均时间 (MTBF) 和时基故障 (FIT) 率。 产品寿命的这些衡量标准是通过为理解这些问题而采取的数据来计算的。 这些值通过 TI 的内部 可靠性测试计算得出。

    有一些计算器可用于帮助在各种可靠性和/或使用条件下对估算的产品寿命进行建模、而不用于进行详细的可靠性分析。 计算器基于公认的行业和 JEDEC (例如 JEP122G、JESD47)公式、如下所述: 可靠性计算器|可靠性|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

    这是 TI 提供的所有信息、我们 (BU) 除了此之外没有其他意见。 如对 TI 器件可靠性有任何进一步的疑问、客户需要直接 联系 TI 客户支持 或 TI 24 小时在线咨询。

    此致、

    Will