This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051-Q1:交叉参考

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051-Q1, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588641/tmux4051-q1-cross-reference

器件型号: TMUX4051-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX4051

您好的团队、

我正在寻找 74HCT4051PW-Q100/C 的替代品、并找到了  

TI 交叉参考工具中的 TMUX4051-Q1。  

我的条件是 VDD =5.0V 和 VSS =0V。

5.0V 电源轨的最小电压为 4.9V、数据表中 VDD 的建议工作电压范围为>5V。  

此器件是否设计为不能在这种情况下工作?

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    当 4.9V 电源电压处于数据表的绝对最大值范围内时、就会略微超出建议的工作条件。 您可以使用该器件、但根据您的用例、我建议使用 TMUX1308A-Q1。 这与 TMUX4051 引脚对引脚兼容、VCC 范围为[1.62、5.5]

    此致、
    Katy