This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:低温优化问题

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571724/bq27z561-r2-low-temperature-optimization-issue

器件型号: BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561GPCRBBQSTUDIO

工具/软件:

e2e.ti.com/.../1round_5F00_verify.csv

e2e.ti.com/.../round1_5F00_low_5F00_optimize_5F00_20250807_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../round2_5F00_low_5F00_optimize.zip

您好、

目前、测量仪表 BQ27z561 低温优化存在一些问题。

在第一轮中、将优化的测量仪表固件刷写到我们的产品后、SoC 始终从 7%跃升到 0、然后在 SoC=0%的情况下长时间工作。 检查 DOD_newRb_RATIO 中的数据后 、很多值都是恒定的。

在第二轮,在  DOD_newRb_ratio.txt 的恒定值较小,但它报告“ QMax, mAh : 206“,事实上,实际设计容量是 2000mA

您能否对如何改进低温优化提供一些支持?

提前感谢!

Jerry Lv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 同时、请随时附加此工程中任何关联的.log/.gg/test 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPCRb 结合 ChemID 使用日志文件中的电流和时间信息来确定 Qmax。 如果 Qmax 为该值、则表明出现了非常大的问题。 请检查日志文件中的总消耗电荷(对随时间变化的电流进行积分)并确保其合理(例如,室温数据应>= Qmax 的 90%、具体取决于负载电流、低温数据应>= Qmax 的 70%、也取决于负载电流和温度。

    如果在额定设计容量为 2000mA 的情况下、总通过电荷位于 200mA 附近、则必须确保日志文件中的测量值和时间正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了文件中的数据、室温下的充放电容量约为 2000mA、 低温下的放电容量约为 1670mA、时间正确、所有数据都符合预期、但 GPCRb 仅报告 206mA
    (电压/电流/温度已校准、电量监测计还报告估算的完全充电容量为 2056mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请提供用于 GPCRB 工具的数据。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它附加到该线程中的第一个帖子。 我进行了检查并重新格式化了它、但也从 GPCRb 中获得了非常小的 QMax 值。 我将其转发给 GPCRb 的开发人员进行分析和解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在线工具中的一个错误。 它现在已修复。 请重新提交输入文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的支持。

    我已再次尝试、新的报告数据现在正常。

    但是、在验证新的测量仪表固件 时、在低温下放电时、它仍然始终从 9%左右跃升至 0%。(相同的温度以进行低温优化)
    你有什么建议吗?

    BR、
    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附加一个日志文件、其中显示跳转(来自完整和宽松电芯的 bqStudio 的寄存器日志文件(在开始放电之前复位电量计),并显示为空)和您的 Golden Image(.srec 或.bq.fs 文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20251117_5F005F00_bqstudio.zip
    数据已上传、请帮助检查、谢谢!