This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730DREF/EN IEC 62680‑1‑2

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586518/tps25730-tps25730dref-en-iec-62680-1-2

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

TPS25730DREF 是否具有符合 EN IEC 62680-1-2 标准的协议、以便与 USB PD 源进行协商? 此外、您能否提供文档来证明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:  

    感谢您联系我们!

    IEC 62680-1-2 规范文档 是 USB-IF 出版物《通用串行总线电力输送规格修订版 3.1、版本 1.1》。 TPS25730 与 PD3.1 兼容。 如果您希望获得 USB-IF 认证、建议改用 TPS25751。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    抱歉、我忘记提及标准版本。
    TPS25730DREF 是否具有符合 EN IEC 62680-1-2:2021 的协议、以便与 USB PD 源进行协商?
    此外、您能否提供文档来证明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:  

    您是否希望通过 TPS25730 实现 PD 合规性(USB-IF 认证)? TPS25730 功率协商 符合 PD 规范。 但是、某些扩展消息可能不受支持。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我不希望通过 TPS25730 实现 PD 合规性(USB-IF 认证)。
    我需要证明符合 EN IEC 62680-1-2 2021、才能实现 EU 2022/2380。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:  

    我的理解是、IEC 规范指向 USB-IF 规范。 如前所述、TPS25730 功率协商 符合 PD 规范。 但是、某些扩展消息可能不受支持。 我们在下面突出显示的数据表行之外没有支持文档。  

    此致、  

    Aya Khedr