This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:查找理想的紧凑型充电器

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25672, BQ25690, BQ25692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581012/bq25672-find-the-best-compact-charger

器件型号: BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ25690、BQ25692-Q1、BQ25692

我们正在为我们的产品更新新的电池保护和新的充电器。  我们使用 2 节、3 节和 4 节 LiFePO4 电池。  我们希望将 bq40z50 用作电池保护器、并且正在寻找紧凑型充电器解决方案。 如果可能、还能够调节来自充电器电源 (0.5-2A) 的电流。  本产品仅使用电池工作。  在 3-4 节电池版本中、我们需要 5V 的电压、这个 5V 可以来自充电器断开电源时的充电器。 这些产品将使用恒压电源(无 USB 通信)在机架中充电。  我们喜欢紧凑型 bq25xxx 系列。  我们希望在 26 季度末开始加速发展。 对于这些设计而言、最适合的紧凑型充电器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ketil:

    充电器的输入电压是多少?  BQ25672 是仅降压充电器、因此其输入必须 大于 4x3.6V = 14.4V。  主机可通过 I2C 通信来调节其充电电压和电流。 关于 5V、充电器可在反向模式下工作、并向其输入电压引脚 VBUS 提供 5V 电压。  您需要的是这样吗?

    我们有新的产品系列、这些系列可能效果更好。  具有 NVDC SYS 电压输出的 BQ25690 或 BQ25692-Q1(非自动 Q1 版本即将推出)可能是更合适的选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。  我们 将购买标准电源并确定所需的电压。  我一直在寻找 BQ25690、但担心 今年晚些时候我们无法获得 10 个原型、在 26 年第 1 季度末我们无法获得 250-1000 台。  我认为、我们从  BQ25692-Q1 开始、然后更改为非自动、以便进行批量生产。  我尝试从 Ultra Librarian 获取 Altium 占用空间 、但未找到。 您是否使用 Altium 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ketil:

    BQ25690 计划于今年年底发布。  BQ25692-Q1 计划在 Q1 结束之前发布。  尚无 BQ25692 非 Q1 的时间表。  我建议您使用 BQ25690 并添加一个具有并联 0 Ω 电阻器的小型外部 BATFET、以便在替换为 BQ25692 时将其短接。   

    我随附了 Altium EVM 文件。  我想您可以从中提取封装、对吧?

    e2e.ti.com/.../BMS083E2customer-_2800_10_2D00_28_2D00_2025-11_2D00_14_2D00_18-AM_2900_.zip

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25690 缺货。  何时可以获取样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、 我根据您的建议制作了 bq25690 (bq25692) 原理图。  2026 年 1 月、我的客户需要产品。 1 月份是否有任何样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ketil:

    我没有展示 BQ25690(称为 PQ25690,因为尚未发布)在 www.ti.com 上缺货。  您可以再次查看吗?  此外、我们计划在 12 月底之前完全发布、以便 2025年12月31日 提供 BQ25690 样片。

    此致、
    Jeff