This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74601PQWDRVRQ1 Rpulldown Enabled

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588121/tps746-q1-tps74601pqwdrvrq1-rpulldown-enabled

器件型号: TPS746-Q1

您好、TI 专家  

TPS746-Q1 具有一个内部下拉 MOSFET、 当器件被禁用时、该 MOSFET 将一个 Rpulldown 电阻器接地。

当 VIN 小于 VUVLO 时,输出通过下拉电阻 (RPULLDOW) 接地 。

我要检查以下停止:

VIN 始终由 5.7V 电源激活,但 EN 被强制为低电平 (EN 小于 0.3V), Rpulldown 是否符合 GND ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、  

    是在这种情况下、下拉电阻仍然连接。  

    此致、  

    Eduardo Linares