This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:FB 电阻器

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587809/tpsm64406-fb-resisters

器件型号: TPSM64406

您好团队:

我有 2 个问题来确定 FB 电阻器。 您会提供建议吗?

问题 1:关于确定 FB 电阻器
我对确定反馈电阻的推荐方法有疑问。 第 21 页的数据表指出:“根据 100kohms 的 RFBT 建议值、使用下面的公式 4 计算 RFBB 的值“该评估板似乎设计为 Rfbt = 100kohms、选择 Rfbb 来实现所需的电压。
不过、表 7-4 显示了 Rfbb 固定为 10k Ω、并调整了 Rfbt 以设置输出电压。
以下哪一项是推荐的方法?

问题 2:关于 0.95V 输出
第 5 页的数据表的 FB2 列下方显示:“对于较低的输出电压、请至少将 10k Ω 用于电阻分压器的顶部。“
0.95V 是否被视为低输出电压? 我是否应该将 Rfbt 设置为 10k Ω、然后确定 Rfbb 的值?

此致、
Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa:

    1.任一种方法都有效。 虽然很难找到标准值、但这里为那些希望根据高效率设计的通用指南计算自身值的用户提供了公式 4。 表 7-4 展示了 TI 测试过的 RFBT 和 RFBB 组合、并确定了适合设计的良好设计值。  

    2.是的, 0.95V 输出将被视为低输出电压。 我将从 10k Ω 开始用于 RFBT、在这种情况下从那里用于 RFBB 电阻。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua

    感谢您发送编修。
    我明白了。

    此致、
    Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa:

    好的。  如果您需要其他任何内容、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.