This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 无法进入 Shoutdoun

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582764/bq41z90-bq41z90-cannot-enter-shoutdoun

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

附件为项目示意图;
10S1P bq41z90 Sheet1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送命令后、它进入关机状态、但 5 秒后自动恢复;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这个问题已经被分配出来。 请给我们一些时间来回答您的问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GG 文件和图纸;

    e2e.ti.com/.../10S1P-BQ41Z90-Debugging-samples-20251101.gg.csve2e.ti.com/.../6523.10S1P-bq41z90-Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、leixiafeng、

    我查看了您的原理图、发现 WAKE 引脚通过一个 0 Ω 电阻器拉至接地。   

    如果您打算将器件置于关断状态、WAKE 引脚应保持悬空。  尝试移除 0 Ω 电阻器、看看这样是否有帮助。

    要使电池包退出关断状态、您可以将 WAKE 引脚拉至低电平。

    祝您好运、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是 24 引脚唤醒引脚吗? 我在测试前已经暂停了这个脚位、但仍然有同样的效果;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、引脚 24 是 WAKE 引脚。  您是否尝试过移除 R42?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Kevin 是对的。

    引脚上的电压具有相同的效果。

    另外、请确保您运行的是最新的固件版本。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    刻录 0.01 版本固件后、无法刻录 0.02 版本固件。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、您应该能够自由地在固件之间切换。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    上面附上了 GG 文件和电气原理图;目前使用的上部计算机是版本 1.3.128、通信盒采用 EV2400 0.32 版本;我不知道是什么原因导致无法随意切换和刻录 bq.fs 文件;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在刷写器件之前、您很可能需要将器件置于 ROM 模式。 发送以下 cmd、然后尝试刷写固件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ROM 模式可以烧录固件版本 0.01 和 0.02、但使用编程数据;通过导出 bq.fs 文件、无法直接对其他芯片;进行编程

    通过编程导出的 bq.fs 无法在上图中烧录;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    若要生成 bq.fs 文件、请使用 BQstudio 中的编程选项卡。

    顶部将是仅含 DataFlash 的生成 bq.fs 的路径。

    第二部分将是使用 DataFlash 和 FW 生成的 bq.fs 的路径。

    底部需要是当前从 TI.com 从电量计下载的默认固件的路径。

    此致、

    Diego