This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期失败

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582736/bq34z100-learning-cycle-failing

器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

你好

我努力使用 IFR26650-40A LFP 电芯、BQ34Z100 和 BQStudio 成功完成倾斜周期。

对于化学 ID、我使用 IFR26650-38A、因为数据库中没有确切的电池、但这不会造成问题、因为它们的电压曲线应该非常相似?

有关学习周期的步骤、我可以参考 2018 年 11 月起发布的“如何成功完成 bq34z100 的学习周期“文档。 我设置了所有必要的数据配置并执行了下一个周期:

1.将电芯放电为空 (2V) 并 RELAX 5h 和/或 VOK 位清零、且设置其余位。 (此处已启用该功能,Learned 状态为 4)

2.以 C/2 的速率为电池充满电 (3.65V)、直到 FC 位被设置、然后再次静置 2h、或者学习状态从 4 变为 5。

3.以 C/5 放电并再次休息 5h 和/或 VOK 位被清除、其余位被设置。 此时、学习状态应转至 6。

4.重复步骤 1-3 获取从 6 到 0E 的学习状态

对于我来说、第 2 步失败了两次、在将电芯完全充电至 3.647V、电流低于 50mA、然后使其静止之后、VOK 位永远不会被清除、其余位永远不会被设置。 电压宽松至 3.35V。

附件您将看到一个屏幕截图、即在通宵离开充电的电池休息时间后。

我的方法是否存在错误、是否有任何寄存器可以告诉我为什么从学习状态 4 到 5 的进度失败?

我期待您的答复和提前感谢
此致

charge_relax.png

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化合物 ID 为 4114

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    您的问题已分配出来。 我们会尽快回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian

    谢谢你。

    作为一个更新,今天我发现,如果你放电与 C/5 空,并等待 5 小时放松,然后它更新到状态 5.

    我现在开始了一个相反方向的循环,先充电,然后放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享失败的学习周期的日志和.gg 文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8130.test.gg.csv
    您好、Diego

    这是.gg 文件

    我当前正在记录 一个周期、因此我还无法分享一个周期。

    您能否告诉我循环程序是否正确?

    在放电状态下放松后进入状态 5、但在文档中它指出、在完全充电状态下休息后应该进入状态 5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0508.test.log
    这是放电和休息的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3872.test.log
    下面是充满电后的日志、您可以看到在仍充电时的某个时刻、剩余容量会变为 1265mA、其中 7783mAh 之前是正确的
    是因为我给它充电太久了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test3.log
    这是第二次放电后的日志、未清除 VOK 标志、似乎未进行 QMax 更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经阻止了我们的项目一段时间了。 请尽早为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 chem ID、我使用 IFR26650-38A、因为数据库中没有我的确切电池、但这不会造成问题、因为它们的电压曲线应该非常相似?

    我错过了您说过的这一点、如果您 chemid 不是一个好匹配、那么您将无法完成学习周期。 与您使用的电池相比、我无法验证您的化学物质上的 DoD%误差。 您将需要使用 GPCCHEM 工具执行此操作。

    这是合理的、因为 VOK 位未清除。

    您的电池组有多大? 学习周期指令中建议的休息时间适用于单节电池单元。 LFP 电芯需要更长的时间才能完全放松、大型电池包也需要很长的时间才能放松。 则需要等到电压读数变为低电平 转换器 稳定  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    我使用的电池 (IFR26650-40A) 是所用化学 ID 4114 (IFR26650-38A) 的后继产品、比较数据表时、它们的行为与附加容量完全相同、根据此、这与电量监测无关:  

    【常见问题解答】如何查找电池的化合物 ID?


    在另一个注释中、chem ID 4121 也标有 IFR26650-38A、因此似乎有重复项?
    但我肯定会看到 GPCCHEM 工具给了我什么。

    对于 学习周期、我使用 1s2p 配置、让它静置一夜、以便完全稳定。

    我的实际电池组将是 14s2p。 由于我没有找到关于并行字符串的信息、因此我假设我必须使用最终配置来完成学习周期、这就是为什么我选择使用 2 并行进行学习的原因。 关于这种方式、我有以下问题:

    -这也是为什么它失败的原因吗? 正确的方法是否是使用 1s1p 进行操作、然后在对 golden 文件进行编程后更新容量、如果是、如何进行?

    -我可以用 1 生成 golden 文件,然后为最终的电池组编程 golden 文件并将串联电池的数量更改为 14 是正确的吗?

    此外,你能给我反馈关于我正在做的循环的程序,这是正确的方式吗?

    在指南中、LFP 电芯的信息相当有限、因此我假设它类似于 Lion 指南、但涉及 LFP 部分的变化。

    如前所述、  根据指南、我在放电和张弛后的更新状态转换为 5、而不是处于充满电和张弛状态、这让我感到更加困惑、为什么会这样?  

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要知道 OCV 表之间有多大的差异。 它们可能相似、也可能不同、如果 DOD%误差超过 3%、那么我们不建议使用此化学物质。 如您提供的链接中所述。

    电池组配置应该无关紧要。 如果需要、您可以使用 14s2p 电池组完成学习周期。

    理论上是的、在实际应用中、电阻值可能会有所不同。 根据您使用的负载模式、您可能还需要更改设计电压和设计能量。

    对于 LFP 电芯、这些电池需要很长时间的弛豫、因此建议的弛豫时间可能不够长、需要让电芯静默、直到电压读数完全稳定。 您可以启用 LFP RELAX 位和 DODWT 位、这将有助于测量 LFP 电池。  

    此致、

    Diego