This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 加载学习

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589563/bq34110-bq34110-load-learning

器件型号: BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我有一个应用、有一个 19.2V、96Wh 的 LiFePO4 电池组、通过太阳能电池板充电。  它将每天驱动一个负载 — 这可能会消耗大约 10%的负载。  一般来说、它应该很少完全放电。

我有 2 个问题:

  1. 在这种情况下、BQ34110 是否是比 BQ34Z100 更优的解决方案?
  2. 如果优先选择 BQ34110、是否需要包含学习负载、或者 LEN 引脚是否可以保持断开状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan