This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88539ND:CSD88539ND、CSD88537ND HBM、CDM Level

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, CSD88539ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589765/csd88539nd-csd88539nd-csd88537nd-hbm-cdm-level

器件型号: CSD88539ND
CSD88537ND 和

您好团队:

 

CSD88539ND、CSD88537ND 数据表中没有具体的 HBM 和 CDM 等级。

 

您能帮我获取信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的查询。 CSD88537ND 通过 750V HBM 和 2000V CDM 测试。 CSD88539ND 通过 250V HBM 和 2000V CDM 测试。 此信息可从内部获得、内容涉及地震。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用