This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:调节 BQ25798 的输出电压 (VSYS)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589785/bq25798evm-regulating-output-voltage-vsys-for-bq25798

器件型号: BQ25798EVM
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

尊敬的团队:

在我们的设计中、VSYS 用于为外部 PMIC (PCA9450C) 供电、该外部 PMIC 通常需要稳定的 5V 输入。

我们的电池配置 有 2 芯,提供总输出 8 伏,  
我们想了解使用 5V 电压调节提供给 PMIC 的输出电压的正确方法。

首先、我想确认我们的理解、

  1. VSYS 无法直接编程为 5V 等固定电压
    它取决于电池电压和 VSYSMIN 设置、不是通用可编程降压稳压器。

   2. OTG BOOST 寄存器 (REG0B–VOTG_xx) 控制 OTG/升压输出、而不是 VSYS。  所以   
     调整  VOTG 不会改变 VSYS 电压。

   3.如果 PMIC 需要稳定的 5V 输入,那么我们可能需要从外部调节输出  


请您确认一下我们的理解是否正确、  

或者、是否有任何 方法可通过 I2C 读取寄存器来从 BQ25798 实现稳定的 5V 系统电源


谢谢你
JYO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyo:

    您的理解是正确的。  SYS 之后需要一个直流/直流转换器来提供 5V 电压。

    此致、

    Jeff